This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740的 L1、L3和 T4设计细节参考设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1326642/pmp8740-design-details-of-l1-l3-and-t4-of-pmp8740-reference-design

器件型号:PMP8740

团队、您好!

我们正在编制2kW 参考设计。  请分享 PMP8740参考设计的 L1 (PFC 扼流圈)、L3 (PSFB 次级侧电感器)和 T4 (PSFB 主变压器)的设计详细信息。

请分享导线数量、线规、匝数以及制造的其他详细信息。

谢谢。此致、

Chethan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chethan:

    以下是有关 PMP8740磁性元件的一些详细信息:

    1) L1 (PFC 扼流圈): 我自己开发它,采用两个内核并联从 nkl,零件号 CM400125 D0522-00。 单芯的外径为40mm、厚度为15mm;通过并行使用两个磁芯、厚度为30mm、Al 值为双倍(总电感为210uH)。 我使用了35圈"漆包"(标准)铜线、直径为1.6mm。 我在绕组之前添加了隔离胶带;理论上不是必需的、因为磁芯已经涂覆、但提高了隔离性能。

    2) L3:这是一个定制电感器、由 Kaschke 开发。 我附上了数据表、但我没有详细说明它的结构。

    e2e.ti.com/.../170782_2D00_a_5F00_eng.pdf

    您还可以使用 Wuerth 的附加电感器作为替代方案、该电感器具有更高的 RDC、但尺寸更小。

    e2e.ti.com/.../7443763540068.pdf

    3)主变压器 T4 :这也是由 Kaschke 提供的定制,这里遵循原始数据表(很抱歉我没有内部结构的细节):

    e2e.ti.com/.../5758.145400_2D00_a_5F00_eng.pdf

    此外、这里还有 Wuerth 提供的一个非常类似的器件供您使用、很明显、由于此器件是由他们提供的、因此不会透露内部结构:

    e2e.ti.com/.../750371758r00-Spec.pdf

    我希望这可以回答您的所有问题。

    此致、

    罗伯托