This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00835:板谱响应和系统兼容性。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1327021/tida-00835-board-spectral-response-and-system-compatibility

器件型号:TIDA-00835

您好、我一直在研究适合我的系统的潜在设计、00835和00555系列似乎也适用。

我的系统包含一个需要从电网采集三相电压波形的微控制器、这与数字故障记录器非常相似。 唯一的问题是维持直流分量、因为大多数常见的相量测量单元系统使用变压器转换和隔离电网电压、因此其直流分量通常会丢失。 为此、我认为隔离放大器是理想之选、00835似乎是 TI 电路板的最新版本、利用了隔离放大器来完成此项任务。 我的主要问题是他们使用"外部变压器"、这无论如何都可能会阻碍直流元件。 由于理想情况下偏离标称频率的频率不应衰减、我还对其在许多精度公式中对输入信号50或60Hz 的影响感到担忧。

获得其中一个板将花费大量的资金、我无法100%确定这款板是否适合我。  如果有人能就此向我提供一些建议或推荐其他适用的电路板、我将不胜感激。  谢谢你。