This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:模拟:直流链路电压摆幅...

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1326333/tida-01606-simulation-dc-link-voltage-swing

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI 团队:

我有一个关于 TIDA-01606的直流链路电压的问题。 我根据提供的 PCB 文件、使用 PLECS 对 TIDA-01606进行了仿真、并观察到直流链路电压存在振荡。

我认为、控制直流链路电压的振荡对于硬件的运行至关重要。 您能否告诉我、在硬件测试期间是否还观察到这些电压摆幅、或者它们是否会消散?

我对这方面很好奇。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在谈论直流链路单个电容器上的振荡。 例如从中点到正直流母线?

    您能否在此处附上您正在讨论的振荡的屏幕截图?

    谢谢

    此致

    里卡多