This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010000:TIDA-010000

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325812/tida-010000-tida-010000

器件型号:TIDA-010000

您好!

我要根据 TIDA-010000 TI 网站(https://www.ti.com/tool/TIDA-010000?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches)中的生产文件生成该 EVM。

您能否提供变压器 T1 (主变压器)的更详细规格?

根据变压器 PN (750343917)、我设法找到了部分规格、但仍然缺少磁芯形状和尺寸导线计外部

谢谢!

拉亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raya、

    感谢您关注我们的参考设计 TIDA-010000。

    设计指南—TIDA-010000 包含一个有关变压器的专用部分、请参阅 第2.3.2节反激式变压器(第 9-11页)。

    可否确认一下、这是否解答了您的问题?

    有关变压器的更多详细信息、您是否可以直接与变压器供应商 Wuerth 联系?

    谢谢。  

    此致、
    马丁·施泰伯勒

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Martin:

    感谢您的答复。

    在您提到的用户指南的变压器部分、没有关于变压器实际生产的信息、例如每个绕组使用的磁芯和导线的尺寸和形状。

    我打算使用此 EVM 作为参考、因此我希望它能够与设计人员的设计完全匹配、如果您可以共享变压器产品文件、那将非常有帮助。

    我会尝试直接联系供应商。

    此致、

    Raya Carmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raya:

    感谢您的反馈。 由于 TI 既不生产也不销售变压器、我们没有任何变压器生产文件、我们参考的是 Wuerth 的公开器件型号、因此我们的客户可以直接从 Wuerth 订购我们使用的器件。

    感谢您 直接联系变压器供应商、了解有关变压器生产文件的其他问题。   

    此致、
    马丁·施泰伯勒