This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:TIDA-020047的新 SDK

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1309040/tida-020047-new-sdk-for-tida-020047

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好

请参阅有关支持此硬件的 SDK 的任何更新 TIDA020047? 我发布了新的 SDK 版本04.05.00.02、但我想知道它是否包含此类卡的新示例或演示。

这一新 SDK 是否支持瀑布模式?

此致

阿米内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    我已将其转发给我们的软件团队。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    您应该能够在以下位置访问软件: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=241347∏_no=MMWAVE-SAFETY-RESTRICTED AWR2243&ref_url=RA-processors_radar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    非常感谢您的帮助。 未确切地说、在 TI 授予访问权限后、 我 找不到任何与 AWR2243级联(TIDA020047)相关的软件。

    您能检查一下是否有任何遗漏的东西吗?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    您能允许我在2天内检查您的问题、并在星期二之前回来吗?

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

     请进行任何更新。

    此致

    阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:
    感谢您的耐心等待

    • SKD 4.5版中未提供双芯片软件演示
    • MCU plus 驱动程序可用于在 AM273x 上开发定制应用。 AM273x 还提供单芯片演示。
    • 对于级联板, 您可以找到测试应用( MMWAVE_mcuPLUS_SDK_04_05_00_02 > ti > utils >测试>级联 )、可用于验证您的设计和捕获级联数据

    您能解释一下瀑布模式是什么意思吗?

    谢谢。
    阿尼尔班