This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:电流传感器输出

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325327/tida-01606-current-sensor-output

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI:

我对该项目的电流传感器输出有疑问。

根据参考设计、电流传感器的输出(Vout - Vref 之间最大5V)应用运算放大器。

运算放大器周围的所有电阻都是相同的。

因此、ILA_Fdbk 的最大值为5V-1.65V……

但是、正如您知道的、MCU 最多只能获得3V。

我是不是也不是?  

请解释一下。

此致、

吴明义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    运算放大器将去除封装内电流传感器的偏移、即2.5V。 稍后、运算放大器将添加1.65V、使测量适用于3V3系统。

    谢谢

    此致

    里卡多