This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30495:所需的 PMP30495不同规格

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41031, PMP10195, PMP30495, PMP12082, PMP41063, PMP10415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1324666/pmp30495-pmp30495-different-specifications-required

器件型号:PMP30495
主题中讨论的其他器件:PMP10195PMP12082PMP41063、PMP41031、 PMP10415

您好!

我们需要开发隔离式直流/直流转换器。 您可以看到以下规格。 此外、我们在一次侧和二次侧之间需要至少5000kV 的额外隔离额定值。  您是否可以推荐任何符合这些规格的 PMP30495和 PMP12082替代解决方案? PMP10195或 PMP41063原理图也是不错的选择、如果可能、您能否建议使用12V 输出替代基准?

此致

设计值
最小输入电压 360 V
最大输入电压 630 V
输出电压 12 V
输出电流 1 A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cihan:

    我们无法完全满足这些要求、但请检查 PMP10415和 PMP41031。

    它们的额定电压都更高、但功率会高于您所需的值。

    谢谢。

    罗伯特