您好!
我正在基于 TIDA-01606参考设计设计 T 型转换器、我很担心电流检测。
我在论坛和设计指南中注意到、逆变器侧的霍尔效应感应在当前设计中存在布局噪声问题(由于信号路径更长、有时会指定 A 相)。
1) 1)我想知道当前设计中的问题是否仍然存在。
2)考虑到噪音问题,电流传感器不能放在 电感器另一侧远离开关节点?
3)考虑到参考设计中提出的两种技术(并联+SDM 和霍尔效应),您会推荐其中一种吗? 我还考虑将 TMR/AMR SOIC 传感器用于我的应用。
提前感谢、
罗伯特·特奥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在基于 TIDA-01606参考设计设计 T 型转换器、我很担心电流检测。
我在论坛和设计指南中注意到、逆变器侧的霍尔效应感应在当前设计中存在布局噪声问题(由于信号路径更长、有时会指定 A 相)。
1) 1)我想知道当前设计中的问题是否仍然存在。
2)考虑到噪音问题,电流传感器不能放在 电感器另一侧远离开关节点?
3)考虑到参考设计中提出的两种技术(并联+SDM 和霍尔效应),您会推荐其中一种吗? 我还考虑将 TMR/AMR SOIC 传感器用于我的应用。
提前感谢、
罗伯特·特奥
尊敬的 Robert:
1)是的、您说得对位于开关节点中的电流传感器由于 SiC 器件存在高 dv/dt 而存在问题。
当前参考设计使用基于 Δ-Σ 的解决方案。
2)是的、如果您将传感器放置在电感器的另一侧、那么您将能够消除相当多的噪声。
3) 3)您可以同时使用 Δ-Σ 和霍尔效应。 您可以在以下链接中找到用于感应电流的最新 TI 器件:
https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/hall-effect-current/products.html
此外、如果您希望更深入地了解精度、偏移等、可以查看以下文档。
谢谢
此致
里卡多
您好!
感谢您的回答。 我还有一个与 TIDA-01606相关的额外问题。
我注意到在设计文件中、原理图中有一些变体 、我不知道其原因。 我假设001是默认变体?
对于 powercard :型号001和072318有细微的变化,特别是电网和逆变器电压测量(电压基准运算放大器输出上的 DNP 电阻器)。 072318与输入滤波器上的 DNP 之间的差异仅为001。

对于高压感应卡:只有一种型号001带有 DNP R8、R28和 C23。 这是否意味着默认情况下不应连接它们?

对于栅极驱动卡:只有一种变体,没有明显变化(同轴连接器 DNP)。
你能解释一下这些变体的目的吗?
提前感谢。
此致。