This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装后缺少快捷方式

Guru**** 2609695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1317204/pspice-for-ti-shortcut-s-missing-after-installation

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

申请下载、收到下载、访问密钥等后、我安装了 PSPICE for TI。 安装后、开始菜单(Windows 10)中没有快捷方式。 从 C:\Cadences\PSpiceTI\tools\bin 运行 pspice.exe 会导致许可错误并无法启动程序。

安装在管理员模式下运行。

我只是为了在安装后取消选择"Start PSPICE"(或类似的事情...)、想知道该过程是否创建了快捷方式、而这正是我出错的地方。

能否手动创建这些快捷方式?

这是一个已知问题吗?

有建议的解决方法吗?

如果我重复安装(需要将某人从"it"中拖出来管理安装...)、它可能会自行修复吗?

非常感谢

标记

手动运行 PSPICE 时报告 PS 错误。 exe:

错误(LMC-02955):功能 PSpice_TI 版本17.400和数量1的许可证调用失败。 许可证服务器路径为 c:\Users\**blah**\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license.txt。 发生内部错误。  如需更多帮助、请访问 http://e2e.ti.com (-35)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    license.txt 文件中有什么内容吗?

    我知道您说安装是在管理员模式下完成的、但如果完成了、 则许可证不会在您的用户路径中结束。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    只是跟进。 有相关消息吗?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉没有尽快答复。

    是的,这一切都是在管理员模式下运行安装软件所需的。 在管理模式之外运行安装解决了问题(管理员成功进入后、找到原始安装并卸载该安装...)。

    所以一切都很好-非常感谢您的帮助!  

    标记