This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确定低温贮存限制的通用过程

Guru**** 2609745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1322353/generic-procedure-to-determine-low-temperature-storage-limit

您好!

我有一个通用的问题、TI 使用哪些方法来确定低温贮存限值?

祝您

乔纳斯·阿维德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonas:  

    感谢您使用 E2E。  我们仍在研究这一问题、应在2月12日下星期一之前得到解答。

    感谢您的耐心等待。

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

     我还在研究这个问题,等待质量部门的一些额外的反馈.  我将在我完成研究后立即通知您。

    感谢您的耐心等待。

    ~伦纳德