This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您可以重置我的访问密钥吗? -->尝试使用相同密钥连接的计算机太多。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323255/could-you-please-reset-my-access-key----too-many-machines-attempting-to-connect-with-same-key

我在笔记本电脑上安装了 TI Spice、并且确实需要在办公室 PC 上安装 TI Spice。

您可以通过禁用我现在拥有的安装(在笔记本电脑上)、然后允许我在我的 PC 上安装来帮助我吗?

谢谢、Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!  

    我要将其提交。 它应该在下周早些时候准备好了,当发生这种情况时,我会在这里发布。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您最多可以安装3次。 禁用旧安装后、您应该能够在笔记本电脑和办公室 PC 上安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    旧安装已禁用。 您可以继续安装新的 PSpice for TI。

    祝您模拟愉快、

    大卫