This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:如何为两个警报管理实现代码片段

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323396/tida-01093-how-to-implement-code-snippet-for-two-alert-managing

器件型号:TIDA-01093

尊敬的 TI:

    我的 Arduino 代码包含      

//将警报中断附加到该实例
instancePointer =此;
attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (35)、bq769x0::ALERTISR、Rising);

attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (36)、bq769x0::ALERTISR、Rising);

这是否正确?请说明

e2e.ti.com/.../tida-01093-regarding-explanation-of-circuit

谢谢!

马尼什·普斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maneesh:

    您可能需要在 Arduino 论坛上发布您的问题、以获得有关 Arduino 代码的帮助。

    在 TIDA-01093中、这两种警报都只是发送电信号、MSP430可使用该信号来检测外部信号的中断。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙