This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:UCC28950参考模型 ESR 电容器中的参数和 quot 混淆

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323160/tina-ti-confusion-on-x-parameter-in-ucc28950-reference-model-esr-capacitor

器件型号:TINA-TI
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!

我当时 浏览了 slum277a (UCC28950 TINA 参考设计)、并对 X 参数在 ESR 电容器中的含义感到困惑。 附了一张图片。 任何帮助都会被感激

谢谢。

爱丹岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan,

    C =>电容值

    ESR =>寄生串联电阻

    x =>并联的电容器数量、其中1表示单个电容器

    IC =>仿真开始时电容器上的初始充电/电压

    感谢您通过 E2E 进行连接!

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    非常感谢快速的帮助!

    谢谢。

    爱丹岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进问题...

    如果一个10uf 电容的参数为 x=2、这是否意味着这相当于:

    -两个并联的5uf 电容,等于10uf?

    -两个并联的10 uf 电容器、等于20 uf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan,

    请确保准确、但我的理解是您并行定义了该值的上限值和数量。  并联两个10μF 电容器、相当于20μF。 要确认、一个简单的仿真就是使用电流源驱动电容器并测量 dV/dt 来确定 C。

    史蒂夫