This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 PLLatinum Sim 中添加杂散

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1322455/how-to-add-spurs-in-pllatinum-sim

我看到了 PLLatinum Sim 的"Spurs"选项卡和"Include Spurs"复选框。

我想知道我们是否可以使用 PLLatinum Sim 工具在特定频率和振幅下添加预期的外部杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    不是的。  您可以导入相位噪声曲线并将其添加到曲线中。  在杂散选项卡上、您可以键入偏移、它将找到最接近的杂散。

    此致、

    迪安