This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:LP-XDS110

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1322119/lp-xds110-lp-xds110

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:TMS320F2802

您好、先生!

我将设计 USB 到 JTAG/UART 模块、以对 tms320F2802 MCU 进行调试和编程。 因此、我想使用 FTDI 模块设计我自己的调试探针。  如果您有任何 像 XDS100V2或 XDS110v2调试探针等这样的电路板设计与我分享、我将不胜感激。

感谢您的关注

此致
塞米赫·森尤兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制套件中包含 XDS100v2的信息。 我认为还可能提供了一些软件。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明

    我查看过、但没有设计文件参数、例如间隙布线宽度、延迟等。

    此致

    塞米赫·森尤兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semih:

    对于 PCB 设计参数、您可以查看任何使用 XDS100v2的 LaunchPad。 我推荐 F28379D Launchpad。

    此致、

    本·科利尔