This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLatinum Sim 工具问题:加载数据示例

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1322493/pllatinum-sim-tool-questions-load-data-example

主题中讨论的其他器件:LMK6D

我想在输入源(OSC)噪声下使用"Load Data"功能。 您是否具有此类示例文件和有关创建此数据的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载数据特性需要 csv、tsv 或空格分隔的值文件、则 column0 =偏移频率(Hz)、而 column1 =相位噪声(dBc/Hz)。

    例如、假设我们采用156.25MHz 处 LMK6D 振荡器的相位噪声:

    我们可以将其表示为输入布线、如下所示:

    1000    -95
    10000   -128
    100000  -146
    100000  -156
    1000000 -156.5
    

    在加载到 PLLatinum Sim 且 Fosc 频率设置为156.25MHz 以避免任何基于频率的噪声缩放时、我们看到振荡器噪声会略微影响相位噪声。 在下图中、绿线是 OSC 噪声、红色虚线是未加载 OSC 噪声的比较结果。

    此外、顶部菜单还包括用于从 PLLatinum Sim 中以与加载数据选项兼容的格式导出跟踪的选项。