This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:TIDA-00779用于 PFC 3.3kW 的浪涌保护电路参考设计。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1320042/tida-00779-tida-00779-inrush-protection-circuit-reference-design-circuit-for-pfc-3-3kw

器件型号:TIDA-00779


尊敬的 TI 专家:

请告诉我 D9二极管串联的用途。 此外、如果我们在初始阶段提供 PFC、那么此浪涌限制电路不会产生延迟、对吗?
此外、使用1K (R39)、47.5k (R31)和 D10。 为什么? 二极管可能可用于保护、但1k 和47.5k 电阻器发挥什么作用呢? 请说明。

谢谢。此致、
见 Devendra Pandya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入线路电压为265Vrms、则 R27的峰值电压将达到89V、远高于 Q5和 Q3的最大 Vgs。 因此、我们需要 D9和 D10来保护 MOSFET。

    不建议 在初始12V 上提供 PFC、因为端口上的 PFC 也控制继电器。 我们需要等待输出电容器达到高电压、然后开启继电器以限制浪涌电流。

    我在最新版本的 原理图中看到、R39是20kΩ、1kΩ 也可以。 R39和 R31用于控制 Q5的 Vgs。  较高的 Vgs 可降低 MOSFET 的导通电阻。

    Br

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢。 您建议在无升压开关的情况下构建直流电之后、需要 PFC 开启开关、之后应开启直流电、对吧?

    此外、您能否分享最新的原理图链接或 pdf、以便我们了解20k 欧姆和1k 欧姆 R39和 R31的电阻、而不是47.5k 欧姆和1k 欧姆? 根据我们的答复?

    谢谢。此致、
    见 Devendra Pandya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您建议需要 PFC 开启交换机,并应在构建直流而不进行升压转换后开启,是吗?

    是的、您最好打开交流电源、等待稳定的直流母线电压、然后打开 PFC。

    此外,您能否分享最新的原理图链接或 pdf,以便我们可以了解 R39和 R31的20k 欧姆和1k 欧姆,而不是47.5k 欧姆和1k 欧姆? 根据我们的回复?

    您可以在 https://www.ti.com/lit/df/tidrka5/tidrka5.pdf?中找到最新原理图 ts = 1707188800776

    R39为20k Ω、R31为47.5k Ω。

    Br

    吉姆