This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:具有24V 输出的 TIDA-010081

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081, TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315026/tida-010081-tida-010081-with-a-24v-output

器件型号:TIDA-010081
主题中讨论的其他器件: TIDA-010015

您好!

链接的线程提到/暗示了使用 TIDA-010081参考设计来实现24V 输出。

有人尝试过这种方法吗?  

我已经了解了 TIDA-010015和 TIDA-010081 -对于800-1000W 24V 电源、哪个设计会是一个良好的起点?

任何输入或方向都将被不胜感激。

我倾向于 具有24V 输出的 TIDA-010081。

感谢您的阅读、

Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    在我看来、更改 TIDA-010081会更容易、因为该设计已经具有1kW 的输出功率。 与更新 TIDA-010081的 LLC 相比、修改 TIDA-010015以支持1kW 将需要更改 LLC 和 PFC。

    对于 TIDA-010081、您需要更新变压器匝数比并确认您的新 LLC 功率级参数是否具有必要的增益来支持1kW。 您还将需要更新同步整流器以补偿次级侧上的更高 RMS 电流。 您可以通过更新连接到 U10的电阻分压器来更新输出电压调节点。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    非常感谢您提供有关进行此更改所需步骤的建议。

    在完成更改并制定原理图后、我将回到论坛进行设计检查。

    非常感谢、

    李·瓦德