This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22951:PMP22951寄存器的控制卡原理图

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22951, TMS320F280049C, C2000WARE, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1320945/pmp22951-schematics-of-the-control-card-for-pmp22951-regd

器件型号:PMP22951
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049CC2000WAREPMP23126

你好。 我无法找到 PMP22951控制卡的原理图。 我可以下载的 Altium 文件有一个主卡、一个辅助卡和一个主板。 但我找不到控制卡原理图和布局。 如何访问在  TMS320F280049C 中实现的 用于运行该转换器的全部代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaymahantesh S.

    我认为获取 controlCARD 原理图的最简单方法是从 C2000Ware 获取、前提是已安装 controlCARD。 路径应类似于"C:\ti\c2000\C2000Ware_x_00_00_00\boards\controlCARDs"。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我能够找到原理图。 感谢您的建议。 很遗憾、我无法找到 PMP22951的代码。 似乎该代码尚未公开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijaymahantesh Surkod:

    我认为计划稍后在 SDK 中提供代码、但我不确定。 目前、您可以参考 SDK 中的 PMP23126代码。 它用于类似的设计、且代码与 PMP22951非常相似。

    此致、

    本洛夫