This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40934:PMP40934的额定功率为60W、而输出电阻器的额定功率非常低。 我是不是把它解释错了?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40934, TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1321724/pmp40934-the-pmp40934-is-rated-for-60w-yet-the-output-resistors-are-rated-for-very-low-power-am-i-interpreting-it-wrong

器件型号:PMP40934
主题中讨论的其他器件: TPS25762-Q1

您好!

阅读 PMP40934参考设计的原理图后、我注意到 R14与输出路径(引脚11)串联、但其额定功率仅为1W、这比按照设计通告的输出功率(60W)要低得多。

根据 TPS25762-Q1的数据表、我假设引脚11是承载所有电流的输出引脚。 如果该引脚通过1W 电阻器、该引脚如何向 USB-C 连接器上的 VBUS 引脚输出60W 的电流? (PA_VBUS)

此外、引脚29与 R4串联、R4也是0.2W 的低功率电阻。

我是否错误地解释了原理图?

根据 BOM、R14 = 1W、R4 = 0.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    电阻器与输出端串联、以感测流向负载的电流。  

    输出额定值为60W (20V/3A)、最大电流为3A、R14的值为0.01 Ω。 这意味着在输出电流为3A 时、此部件的损耗不到100mW。  

    输出功率流经的电阻器中没有完整的60W 功率、它只是传递电流、输出端的电压将为20V、这就是达到60W 功率的方式。 希望这对您来说是有意义的。

    引脚29和引脚28仅用于检测电流检测电阻两端的电压。

    谢谢。

    罗伯特