This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试使用相同访问密钥连接的计算机太多

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1316402/pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、

我的客户遇到此错误。  无法执行安装,原因是邮件延迟导致他多次发送验证请求,因为他认为未成功收到验证电子邮件。  

它已注册到 2975257421@qq.cm

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提交,让安装禁用后,我签入 JC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、提供访问密钥的前3条消息应该安装正常。 但是、如果他们每次重试、都会出现这种情况、因此让我们继续并清除安装。 我将在该操作完成后通知您。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、客户 每次都尝试安装。  您可以帮助 清除安装吗?

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天提交了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    Cadence 报告没有用户使用上面列出的电子邮件地址注册(2975257421@qq.cm)。

    请让他们确认用于注册 PSpice 的电子邮件地址。

    如果您可以在 Notes 中共享他们的帐户名称,我也可以在本地进行检查。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它是 2975257421@qqq.c o M. 客户很少写下 O、我直接复制了它、这应该是原因。

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将更新记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    已禁用所有安装。

    用户现在可以安装新版本。 请告知他们、我会将其标记为完成。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 谢谢  大卫。