This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:栅极信号

Guru**** 2609685 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1320594/tida-01606-gate-signal

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI:

我使用的是 TIDA-01606。

我遇到了信号电压问题。

MCU 的输出正确(0 ~ 3.3V)

但是、当我在主板上添加 MCU 和栅极驱动器时、MCU 的输出会改变(约3V ~ 6.8V)

我没有安装所有需要电源电路的组件(提供工作正常的24V、12V、5V 和3.3V 电源)

您能告诉我可能的问题吗?


此致、

吴明义  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    我们从未发现过这个问题。 我们始终看到栅极驱动器具有3.3V 的电压。

    MCU 即使在电压大约为7V 时仍然能够运行吗?

    谢谢

    此致

    里卡多