This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1320835/tida-010210

主题中讨论的其他器件:TIDA-010210

设计指南:TIDA-010210

,文章中的控制方法、6个开关之间的温度差异是否会很大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当只作为逆变器或作为 PFC 运行时、可以看到预期的温差。

    当 ANPC 作为逆变器运行时、外部开关会同时出现导通损耗和开关损耗、因此温度升高。

    当 ANPC 作为 PFC 运行时、内部开关将会出现导通损耗和开关损耗。

    无论运行条件如何、电网开关的温度几乎都保持恒定。 它们始终存在导通损耗。

    谢谢

    此致

    里卡多