This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:栅极驱动器信号含义。

Guru**** 2609685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1320017/tida-01606-gate-driver-signal-meaning

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI:

我有一个栅极驱动器问题。

有 RST、RDY、FLT 信号。

这是什么意思?

这些是输入?

最后、若要操作栅极信号、是否应将信号发送至 RDY、RST 或 FLT?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RST 是来自 MCU 的复位信号。 它将故障复位或启用栅极驱动器

    RDY 是就绪信号(VCC GND 和 VDD COM 的电源正常指示)

    FLT 是故障信号。 该信号将传输至 MCU。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RDY 将流向 MCU、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。