This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010941:参考设计的敏感性 TIDA-010941?

Guru**** 2609695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1317697/tida-010941-sensitivity-for-the-reference-design-tida-010941

器件型号:TIDA-010941

据我所知、该参考设计已根据 UL217进行了测试、并符合此标准的灵敏度要求。

我正在参与一个灵敏度要求为0001dB/m 的项目、平均时间为5秒。

该参考设计是否会满足此要求? 从设计指南和测试报告中可以看出、模糊以"%/ft"为单位进行测量。

我不熟悉"%/ft"到"dB/m"的转换。

如果参考设计不满足此要求、我们是否可以进行任何更改来提高灵敏度?

Br 根据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。  我不熟悉报警阈值的 dB/m 单位。  我们将对此进行研究、并尽快与您联系。

    同时、哪些应用需要0.001dB/m 灵敏度?  这项要求是否来自特定的标准?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、David、我们的客户提出了这项要求。 我们正在使用的产品用于工业应用、

    其中烟雾探测器安装在长管的末端。 我将进一步了解此要求。 期待收到您的回复!

    Br 根据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    dB/m 单位是以 dB 为单位的每米光密度、表示为 OD (dB)=-10* log (T)、其中 T 是在给定距离处测量的光通过空气的传输率。  或以不同的方式写入 T = 10^(-OD (dB)/10)。  要从 dB/m 变为 dB/ft、dB/m 值只需除以3.28 ft/m。

    根据距离的计量单位,以%/ft 或$/m 为单位的缺损表示为 OU=(1-T)*100。  这建立了物体与光密度之间的关系、以 dB 为单位。

    使用上述公式,将0.001dB/m 转换为%/ft 的公式如下: OU (%/ft)=(1 - 10^(-.001/10/3.28))*100 = 0.007%/ft

    根据您对应用的描述、这适用于吸气式烟雾探测器或某些类型的探测器。  这些方法是通过分布在传感区域中通常相当大的管道吸收空气。  这种类型的检测器有非常严格的灵敏度要求(如上所述)。  这些检测器通常在光学设计中使用密封且经过校准的基于激光的模块、并由直流线路电压供电、而不是由电池供电。  与该参考设计所针对的应用相比、这是两个主要差异。

    对于本参考设计、ADC 处1%/ft 时的阈值变化为5至20 LSB。  假设变化呈线性改善、则灵敏度0.007%/ft 最高需要0.035至0.14 LSB。  目前、此系统具有300个脉冲时的本底噪声为0.13 LSB。  目前、系统噪声主要由 TIA 放大器级控制、然后是 ADC 量化噪声。

    改为基于激光的封闭光学模块将提供更大的源信号、具有更低的噪声、并且几乎不会受到环境光的干扰。  将放大器更改为具有超低噪声的精密版本(同样、更大的源信号意味着更小的 TIA 增益电阻、因此更低的噪声贡献)应该能够使 ADC 本底噪声成为主要源。  对于5s 平均值、我们可以将采样率增加到大约每200ms 300个脉冲、这样可以得出25个平均值。  可以实现4-5倍的降噪。  这些是为了达到所需的灵敏度级别而需要对此参考设计进行的更改示例。  目前、我们无法知道这些更改与满足要求的距离有多近、或者是否需要额外的修改。  此外、我们尚未测量所述的任何此类电路变化、仅基于现有设计知识和工作原理。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我还研究了"Obscuration"和"Optical Densition"的定义,并找到了和你一样的公式。

    我知道光学密度在0.001dB/m 处的这一灵敏度要求是相当困难的。

    我在哪里可以找到您提到的"基于激光的封闭光学模块"的相关信息?

    如果我理解正确、使用这种"基于激光的光学模块"可能是一种解决方案、

    另一种解决方案是更改为更好的运算放大器、然后提高采样率(这当然也会增加电流消耗)。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、你好!

    请在设计指南中详细了解、而通过"基于激光的封闭光学模块"、您可能会将"基于激光的 PM 传感器"称为测试过程中用作参考。

    如果是这种情况、我们可能会寻求一个解决方案、来尝试提高 您的基准的灵敏度水平。 诸多设计因素的详细信息。

    有可能购买您设计的评估板吗?

    Br 根据