This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:用于 TI 的 PSpice

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1314993/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我将用新的工作笔记本电脑替换旧的工作笔记本电脑。 我要在新机器上安装 PSpice。 我还在工作时的塔式计算机和我的个人笔记本电脑上安装了 pspice。 我已经从我的工作笔记本电脑上卸载了 pspice、但仍然收到:"尝试使用相同访问代码进行连接的机器太多"

如何在新的笔记本电脑上安装 pspice?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们需要禁用旧安装。 你能给我一个你想要保留的计算机的名称吗,我会提交给有!这些禁用。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到今天上午,问题仍未解决。

     

    我已从 ADSYS-1914中卸载该应用。 我在 ADSYS-1905和 Desktop-1A75ASH 上仍然存在该系统。

     

    我想将其安装在 ADSYS-1331上、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已提交禁用旧安装的请求。 我将在它完成后通知您。

    遗憾的是、在旧机器停用之前、您无法完成新安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    ADSYS-1914已禁用。 现在、您应该能够安装在 ADSYS-1331上。

    大卫