This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010080:PB 开关频率

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010080, UCC28180, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1317077/tida-010080-pb-switch-frequency

器件型号:TIDA-010080
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC256402

您好!
我根据 TIDA-010080评估板的原理图制作了一个电路板、其中使用了 UCC28180 (用于升压转换器)、UCC256402 (用于 LLC)和 Wurth 的750344508变压器。
我需要250W 功率和80V 输出、在变压器制造商(Wurth)的建议下、我将次级绕组串联起来。
在德州仪器提供的计算器的帮助下、我计算了工作频率为100KHz 的此电源的极化分量。
在运行中、我设法在空载时将输出电压达到80V、但我一在输出上放置负载就无法提供电流。
空载时的开关频率测量为大约300kHz、电路板有负载时的开关频率为400kHz (RL=1k Ω)。
元件值为:LR=22uH 且 Cr=66nF。 我还尝试了不同的电感值(33uH、47uH 和100uH)和电容值(从10n 到99nF)、但没有确定之处。
需要您的帮助、以了解为什么没有计算频率。 如果你需要其他元素,不要犹豫,问我。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的变压器匝数比是多少? 如果你的二次绕组,理想情况下,你会得到48*2=96V,如果你想得到80V,你必须运行更高的 Fsw ,所以使用计算器输入正确的 Vin 和 Vout 和匝数比,然后调整你的 LR/Cr 到你的目标 Fsw

    Br

    最大值   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您的回复和效率。 我要与变压器制造商验证该比率、使用正确的参数进行计算、并在我的电路板上进行测试。
    如果我遇到任何问题、我会随时通知您有关测试的信息。

    非常感谢您的支持

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我刚刚意识到、我在电路板上使用的电容器是陶瓷电容器。 您是否有关于 LLC 转换器电容器技术选择的应用手册?

    Br