This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30763:DO-160G 谐波请求可以处理整个范围或不能处理

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP31179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1316659/pmp30763-do-160g-harmonic-request-can-handle-full-range-or-not

器件型号:PMP30763

您好、专家:

我看到用户指南说、此设计符合 DO-160G 谐波限制。

但交流输入范围仅为96V ~134V ,  在此设计中它是否可以处理全范围(90V~264V )?

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chao:

    PMP30763是一种定制设计,输入交流电压范围已由客户定义

    它的输入电压仅为90VAC - 134VAC、400Hz - 800Hz、因此无法施加高于134VAC 的电压。

    如果需要通用 VAC 输入、则必须重新设计整个电源、包括 PFC 和 LLC 级。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    谢谢! 还有一个关于此应用程序的问题也可以满足 hte DO-160谐波电流请求或不?

    因为我们查看了示例图片和原理图、所以有3个电容更大的输入大容量电容器。 是否使用更大的电容来减小谐波电流? 在一般设计中、400W PSU 不会有如此大的电容。

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    无论输出电解电容如何、PMP30763和 PMP31179都符合 DO-160 G 谐波限制。 需要使用该输出电容在保持状态期间保持 Vout、并最大限度地减小高频和低频纹波;此外、它还在负载瞬态期间提供电源。 只有当输出2 x Fmain (输入交流频率)纹波由于电解电容不足而太高(通常大于5%)时、该纹波才会影响谐波含量;这就是我们无法将其尽可能减小太多的原因。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    得到了,这些电路板可以为我的客户应用实际样本来检查性能是否?

    埃德迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    如果我收到正确的样片、您是否需要向您的客户发送原型? 如果是这种情况、请通过创建 Jira 工单来输入 PDS 请求。

    只需给我发送一封电子邮件、以防您需要更多详细信息。

    此致、

    罗伯托