This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for ti:波形显示

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1303937/pspice-for-ti-waveform-display

当逻辑电路作为波形输出时、它与模拟电路分别显示在一个单独的帧中。 我想将它与模拟一起显示。 我该怎么办?    

   e2e.ti.com/.../1184.Book1.pdf   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、saitou:

    您是否已查看 https://www.ti.com/tool/上的视频 PSPICE-FOR-TI #support-training

    有一个用于管理"Plot"窗口的特定视频 :PSpice for TI:波形和图设置

    如果有帮助、请告诉我、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 我看了视频,但我无法解决问题。 有没有具体的视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、saitou:

    您可以将波形复制并粘贴到其他绘制窗口中。

    这里有3个不同的波形(一个是简单的区别)。

    然后我复制 V (OUT1)、再选择 V (OUT2)并粘贴。

    与另一幅图类似:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    由于我的问题不正确、我在随附文件中总结了该问题。 感谢您的理解。

    当我尝试查看逻辑 IC 输出的波形时、会看到意外的波形屏幕、我不知道如何解决它。 很抱歉、再次感谢您提供 understanding.e2e.ti.com/.../Book2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否导出您的设计、我将尝试对其进行仿真?

    我不确定你在寻找什么。 您为逻辑输出选择了一个标记、它进行了绘制。 我无法通过刻度分辨电压是多少、但它似乎是随输入信号从高电平切换到低电平。

    每次添加信号时、它将绘制在单独的帧中。 如果希望逻辑输出一起绘制、可以将其复制到信号图中。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回答。

    很抱歉这么多次给您带来困扰。

    "如果希望逻辑输出一起绘制、可以将它们复制到信号图中。"
    ⇒我想把它们放在一起,但我不能复制它们。 您能告诉我如何操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、saitou:

    在上面的图中、您可以看到信号的名称。 例如 V (OUT1)。

    只需单击名称、颜色应该会发生变化。 然后按 Ctrl-C 进行复制。 然后单击您要将该图添加到的信号。 例如 V (OUT2)和 CTRL-V。

    那应该这样做。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、saitou:

    我只是在复制信号时模拟设计。

    问题在于、模拟 信号和数字信号具有不同的时间标度:数字信号在单独的图形上、因为它们没有与模拟信号相同的 y 轴"刻度"

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很多问题都是我自己解决的。 非常感谢。