This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时间设置单位问题,模拟器不可用,在 NS 中显示不是 MS

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1310890/time-settings-units-problem-simulator-unusable-displays-in-ns-not-ms

主题中讨论的其他器件:UCC28C54

我注意到时间刻度显示为 Ns 而非 MS。 我已经附加了"运行至时间设置设置为50mS (设置2)"。 初始单位显示1000nS (设置1)。 我使用 PSPICE 组件对一个简单的电路(电路1)进行了仿真、以了解单元问题。 我看到时间刻度以50ns 而不是50mS 结束。

 还有人会在仿真器中看到这个错误吗? 我想为 新的反激设计模拟 UCC28C54 IC 、但我不信任仿真器。

感谢您提供反馈、

谢谢

吉姆

波形1:

您的版本 17.4-2023-S009
(可提供的最新版本 17.4-2023-S009)  

设置1:

设置2:

电路1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    虽然它不会伤害任何东西、但在持续时间字段中不需要"S"。 1000N、1U、50M 的性能很好。

    对于1U (1000ns)的仿真时间、我们只能看到1us 的图。 而不是您显示的50ms 图。

    为了掩饰显而易见的事情、您在更改时间刻度后再次点击了运行仿真。 对吧?

    并且该图看起来呈线性、因为这是线性区域中正弦波的一小部分。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您保持打开。 我想我打开了一个类似的项目、而不是 UCC28C54。 该器件缺少参考设计。

    我让 Mike 看一看这一点、因为发布模型的人不再是 TI。

    此致、

    大卫