This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 错误、但在 Candence PSpice 中很好

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1317466/pspice-for-ti-error-but-good-in-candence-pspice

大家好、

我的客户尝试  在 PSpice for TI 中使用 Candence PSpice 模型、但失败了。 该模型在  Candence PSpice 中运行良好。  

消息如下所示、客户如何解决此问题? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    没有解决这个问题的方法。

    PSpice for TI 是一款侧重 TI 产品的免费工具。 可以使用其他型号、但它会限制可放置/监控的标记数量。

    在我们的下一个版本中,可以在设计中使用1个导入的模型,而无需进行软着陆(3标记限制)。 我们还将包含一些基本的 MOSFET、BJT、二极管模型。  

    这些更新旨在增强设计和仿真 TI 器件的经验。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 下一版本何时准备就绪?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在正在进行测试。 目标是3月底。