This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流控制型三相固态继电器

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1318182/dc-controlled-three-phase-solid-state-relay

大家好、我们刚刚将晶闸管 CMA30E1600PN 更改为 CMA30E1600PB、以提高固态继电器的热性能。 使用3mil 铝板散热器。 变化后、中间晶闸管即与 B 相相关的晶闸管大量突发、而输入侧也有晶闸管。 图像如下。 您能否解释一下、两个晶闸管之间的结电容会增加、这是否可能是原因。  

散热器上还留有烧痕、晶闸管通过螺钉固定在散热器上的位置。 只有中间的晶闸管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreelekha、  

    CMA30E1600是由 Littlefuse 制造、而不是由德州仪器制造。

    您必须就该问题与 Littlefuse 联系。

    此致、

    ~伦纳德