请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010042 您好!
在 测试基于 CSD1953Q5A (非 GaN 设计)的 TIDA-010042旧设计时、有时高侧和低侧 MOSFET 会同时短路。 我无法理解导致这种情况的原因。 这已经发生了很多次了。 我安装了一个快速熔断保险丝(6A)与太阳能电池板和(24V)电池串联以提供保护。 当发生此故障时、我的电池侧保险丝熔断。 但是、面板侧保险丝 和 电池侧 FET 是 安全的。
输入功率从面板几乎等于50W(我是在低阳光下测试它),我是充电一个24V 的电池。
是否有关于该问题的线索?