This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:MCU 编程下载问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMDSHSECDOCK, UNIFLASH, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1316780/tida-01606-mcu-programming-download-issue

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DTMDSHSECDOCKUNIFLASHTMS320F28379D

尊敬的 TI:

我已上传此问题、但答案不能帮助解决问题。

因此、我将再次上传此问题、并详细说明。

出现如下所示的错误。

我认为我的计算机无法访问设备寄存器。

我使用的是 F28379D (TMDSCNCD28379D)、并按照 3.1.1.3 F28377D、F28379D 控制卡设置中手册所述执行操作。

板上组装了电源电路和 MCU 连接器。

当我将 MCU 放在主板上时、它显示的指示灯正确、这意味着该板具有适当的电源。

此外、我还在  TMDSHSECDOCK 上测试了 MCU。

它能够正常工作。

你能给我一个公会来解决这个问题吗?

编译步骤3错误(make):使进程退出代码2:
复制/Y "F":\1. 2023\5. PLecs\tsp_ti_c2000\templates\uniflash\controlCARD_TMS320F28379D.ccxml".\output_TI2837xS_cpu1\msu.ccxml"
1 Ǿ θ.
"c:/ti/uniflash_8.2.0/dslite.bat --flash --config=.\output_TI2837xS_CPU1\msu.ccxml .\output_TI2837xS_CPU1\msu.out -u
执行以下命令:
>"C:\ti\uniflash_8.2.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash --flash --config=.\output_TI2837xS_CPU1\msu.ccxml .\output_TI2837xS_CPU1\msu.out -u

有关更多详细信息和示例、请参阅 UniFlash 快速入门指南。

致命:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)
msu.mk:157:目标"下载"的配方失败

失败:操作已中止
生成:***[download]错误1