This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI PSpice 的第三方组件库

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315268/3rd-party-component-libraries-for-ti-pspice

您好!

也许这个问题在过去已经被问及过,但我敢再重复一遍:
为什么 TI PSpice 不集成诸如 LTSpice (模拟器件)或 eDsim (ST)之类的工具等第三方组件库。
有一种方法可以将 Spice 模型导入 TI PSpice、但这会导致相当大的时间损失(即在其他位置查找组件、然后将其集成)。
另一个问题:是否有可轻松导入和集成到 TI PSpice 的第三方元件库(例如 MOSFET、BJT、二极管等)?

提前感谢。

此致、

Pavel.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    我们听取了您(和其他人)的意见、并将发布 PSpice for TI 的更新、其中包含简单的构建块器件、如 MOSFET、BJT、二极管等。

    我们现在正在对发布的内部版本进行测试。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    但这些"简单的构建块"已经存在。

    我的问题更侧重于第三方制造商的真实器件。

    例如、LTSpice 介绍了 Infineon 的许多 MOSFET、 费尔柴尔德 NXP 翁森海 雷内萨斯 罗姆 ST 威世 东芝 等。

    这里有很多 BJT 线性系统 NXP 费尔柴尔德 罗姆

    中不同二极管的重要数量 NXP 翁森海 罗姆 等。

    TI 是否计划在 TI PSpice 中提供相同的第三方模型设施?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、 但内容可能并不全面。  

    下面是一个示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有这个东西。 我只有 TI 模型。  从何处可以找到/集成这些库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些将在即将发布的版本中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该下一版本的发布时间是什么时候?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 有些人出去了,我们没有一个确切的日期。

    它可能会在2月底之前发布。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。