This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:TIDA-010210示例代码测试- Graphtool

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1316412/tida-010210-tida-010210-sample-code-test---graphtool

器件型号:TIDA-010210

您好!

我目前正在测试三级 ANPC 逆变器( 根据 TIDA-010210 Altium 模型制作)

我正在使用 CCS 示例项目代码(anpcinv_F28004x)、并成功完成 Lab1、Lab2 (开环测试)

但是、闭环测试(实验3、实验4)不起作用

我刚刚按照 TIDA-010210软件指南(将项目设置为实验2、实验3 ...)进行操作、但在交流电压为25V/50Hz、直流电源为100Vin 和 IDREF 1A 的情况下、闭环控制不起作用。

因此、我认为 PLL 和 DQ 转换可能是个问题、并尝试使用图形工具进行检查。

如何使用图形工具检查 PLL 和 DQ 电压/电流? 我想检查图形窗口、如随附的图中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将栅极驱动器接地。 您可以通过将 ANPCINV_RESET_PLL 设置为1来重置 PLL 吗? 清零 PWM 信号锁存前需要完成此操作。 您可能面临的问题来自 PLL 未正确同步。

    为了检查 PLL、您可以将 PLL 的正弦和余弦信号置于虚拟示波器中。 把它作为第一个信号、因为示波器相对于其他四个信号的第一个信号也负责示波器本身的触发。

    相关绘图 DQ 轴,在理论上,如果一切顺利,应该不会有重要的可见变化那里。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Vgrid = 25V/50Hz 或 Vgrid = 50V/50Hz 时、PLL 不工作(我执行了以下操作:Vgrid (交流电源) on -> ADC check -> PLL reset = 1 ->风扇设置、继电器设置、闭环启动)

    在 Vgrid = 80V/50Hz 或者 Vgrid = 110V/50Hz 或者 Vgrid = 220V/50Hz 时、PLL 工作。 (我使用了 GPIO 检查 PLL。 例如、如果(sin (theta)>0) GPIO=1;否则 GPIO=0。 ->然后、GPIO 与 Vgrid 电压相位同步)

    虚拟示波器是否意味着示波器? 如何将正弦和余弦信号放置在示波器中? 将正弦和余弦放置在某个位置...? GPIO? ePWM..?

    我认为该图形工具可用于检查 PLL、但是... 如果我将变量"ANPCINV_angleSPLL_radans"放在起始地址中、我看不到变化。

    是否有办法使用图形工具检查相位或电流/电压? TIDA-010210软件指南显示了一个图形窗口的示例。 但指南并未提供检查 PLL 或电流/电压的方法(代码或指令)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说图形窗口作为虚拟示波器。 你可以在这里绘制你想要的罪和余弦。

    打开图形工具时、需要将配置文件导入 Code Composer Studio。

    谢谢

    此致

    里卡多