This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:TIDA020047的天线校准锁定表

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315007/tida-020047-antenna-calibration-loockup-table-for-tida020047

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:AWR2944AWR2243

您好!

我如何才能找到天线校准锁定表(方位角、仰角...) ,以及它是如何 完成像 AWR2944 EVM 这样的其他电路板? 您是否有任何示例说明如何在您的演示板 FW 中对其进行管理?

此致、

阿米内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    AWR2243器件具有可以启用或禁用的自动内置校准。

    可使用: AWR_RF_INIT_CALIBRATION_CONF_SB (详细信息请参阅接口控制文档)  

    此处提供了 TIDA 的设计指南、测试设置及结果显示在末尾: https://www.ti.com/lit/pdf/tiduf12 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    请、我们正在开发我们的角度估算算法、我们希望为双芯片级联板 tida020047获取虚拟阵列的天线校准参数。 我们如何 访问这些参数以实现离线分析和开发、我们将使用通过 dca1000捕获的原始 ADC 数据来构建我们自己的处理流水线。
    此致  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:  

    您可以读取 AWR_CAL_DATA_SAVE_SB 寄存器以保存校准内容

    有关字节的详细信息、请参见接口控制文档(该寄存器为672个字节)

    http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-DFP-2G/latest/exports/mmWave-Radar-Interface-Control.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    非常感谢您的回答。

    我想知道您是否有  用于 此电路板 TIDA 020047的 TX 相位校准的"校准矩阵"。

    此致

    阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:  

    请查看此处的第32-35页是否是您要找的内容: https://www.ti.com/lit/an/spracv2/spracv2.pdf