This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:控制引导 CP 电容 Cs

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315578/tida-010239-control-pilot-cp-capacitance-cs

器件型号:TIDA-010239

您好!

61851-1第52页提到 Cs - EV 供电设备电容。 它也出现在15118-3页64。

IEC 指定最小值300pF、最大值1600pF。

参考设计原理图中没有此电容器。

它背后的原理是什么? 您是否希望 PCB 具有300-1600pF 范围内的自然电容?

设计中是否应插入电容器?

期待您的参与。

此致

迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    通过查看原理图、我发现 基于 TVS 和 ADC 滤波电容器、CP 线路上的电容约为~50pF。

    我需要询问一下、以确认最小电容要求。

    开尔文