This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:ADC 低通滤波器

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315579/tida-010239-adc-low-pass-filter

器件型号:TIDA-010239

您好!

ADC 输入具有1k/47pF 低通滤波器。

结合 CP 的 TVS 以及电压调节电阻器网络、您是否期望它们会衰减任何耦合噪声、

例如、根据61000-4-6/61851-21-2通过 EM 夹?

期待您的参与。

此致

迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    滤波器响应是 RLC 网络(如您所述)的函数。  为了更精确地估算噪声衰减、最好尝试使用 SPICE 对其进行仿真。

    开尔文