This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:CLLLC 启动过程

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1313839/pmp22650-clllc-starting-procedure

器件型号:PMP22650

你好

我对启动 CLLLC 的过程有疑问。
是否可以在输出端子开路的情况下启动 CLLLC?
这是因为电子负载器件的规格是在开路状态下施加电压后启动负载。

此致、
前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo、

    启动 CLLLC 到空载状态不会出现问题。 请注意、当转换器在空载条件下运行时、您很容易丢失软开关。 如果管理不当、FET 中的热量可能会成为问题。

    此致、

    布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:
    感谢您的答复。

    我已尝试在输出终端开路的情况下启动 CLLLC。 然后检测到过压、并切断电流。 如何对其进行设置、以避免出现过压? 运行模式为 CLLLC_LAB3电压环路。

    此致、
    前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo、

    我需要修正自己、我对 PFC 和 CLLLC 感到困惑。 CLLLC 将 启动至无负载。 我建议使用5A 恒流负载进行启动。