This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:TIDA-010081

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1312748/tida-010081-tida-010081

器件型号:TIDA-010081
主题中讨论的其他器件:UCC28180

您好  

我将 UCC28180 IC 用于 EV 充电器的前端 PFC 部分、额定功率为1KW。

一切运行良好,但有时打开 AC 230V,浪涌和 PFC FET 熔断,完全损坏。

这可能是什么原因。 此操作在20次开启时发生一次、

请帮我弄清楚。

浪涌电阻为12欧姆

谢谢!

文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您能否共享原理图? 此外、如果您可以提供一些示波器快照展示、浪涌电流、 VGS、VDS 和 VOUT?

    这有助于找出发生这种情况的根本原因。

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是开环板

    控制序列-  230V ON、20ms PFC 使能输出电压吸收415V、1KW 电源后加载、其运行正常。

    我已经测试了近10块电路板,在长期测试中类似可靠性测试发生这种故障

    请帮我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您能解释一下浪涌被吹了是什么意思吗? D2可能会使浪涌变得更糟、很高兴看到上电时发生的示波器截图。 例如、如果输入电感较高、您的电压尖峰可能会超过 FET 额定值。 在示波器上捕获浪涌事件可能会对此提供一些说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浪涌熔断意味着浪涌电阻器(12 Ω)损坏并形成开路。

    最初所有电流都流过浪涌电阻器,后来接通辅助电源, MCU 最终浪涌电阻器并联接触器接通,所有电流随后都流过接触器

    我将共享它  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您是否能够捕获浪涌事件期间的示波器屏幕截图?

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    在此、我附加了在230V 交流电源通电时的浪涌电流、

    5A/div

    正峰值为10A、负峰值为-10A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    在此期间、您能否展示 FET 两端的 VDS 和 VGS?

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vgs 将为零、Vds 约为325v DC、但我目前可能无法探测

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请进行任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    很高兴看到在浪涌事件期间 FET 上发生了什么。 注意:由于振铃会产生动态条件、所以 VGS 不能为零。