This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40934:标记为"TVSP"的网络标签不能连接到任何其他设备。 它是否可以连接到一个未使用的焊盘上?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40934, TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315103/pmp40934-the-net-label-marked-tvsp-doesn-t-connect-to-anything-else-could-it-possibly-be-connected-to-an-unused-pad

器件型号:PMP40934
主题中讨论的其他器件: TPS25762-Q1PMP

TPS25762-Q1的数据表指出、TVSP 引脚用于按照表9-3通过电阻器设置固件、但 PMP40934参考设计原理图未显示任何固件设置电阻器。 PMP40934电路板是否会将 TVSP 引脚路由到未使用的焊盘以便用户将不同的电阻器焊接到该焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、似乎这个原理图使用网标签作为一个标签、并且仅与 IC 的引脚进行电气连接、数据表中推荐的电容/电阻器网络配置也是这样。 我也可以在 PMP 产品页面中显示的布局文档中确认这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在明白了。 它对于"OUT"标签也必须相同、因为它是唯一具有该名称的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    PMP40934选择索引0、它是开路的、因此该引脚中不需要任何电阻器。

    此致、

    国野市