This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00702:TIDA-00702

Guru**** 2688655 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00702, UCC28811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1313643/tida-00702-tida-00702

器件型号:TIDA-00702
主题中讨论的其他器件: UCC28811

1) 1)我想快速解释一下该电源模块的功率因数是多少。 此模块中是否可整合 PFC。  

2)如何选择反馈元件。 请提供计算结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TIDA-00702是相当老的设计、设计者已经离开了。 您能告诉我您的系统规格、以便我们为您提供另一种解决方案吗?

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想澄清一下该模块。 因为他们设计了该转换器。 非常感谢可用于反馈元件的任何计算设计表。 110/230V 输入,24V 输出,60至65W 输出功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模块将驱动 LED 驱动器和 LED 条。 所以、我很想知道功率因数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他与我们的电源管理器确认了最佳的解决方案、当我们确定正确的解决方案时、他会给予回复。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何周转时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于需要 PFC 的照明应用、 建议使用 UCC28811。 PMP22538 是一个使用 UCC28811的60W PFC 反激式示例、但输出电压不是您需要的值。