请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
当我尝试为 TI 安装 Pspsice 时、收到"Internal error. "我现在在两台计算机上收到此错误。 如何解决此问题? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我尝试为 TI 安装 Pspsice 时、收到"Internal error. "我现在在两台计算机上收到此错误。 如何解决此问题? 
您好、Jim、
请将以下文件发送给我:
目录"%appdata%\Cadences\PSpiceTIInstall"中的"cdsPspiceTIlog.txt"。
大卫
此外、
这里有一个链接、指向去年报告的同一个错误。 事实证明、他插入了导致该问题的评估板。