This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法连接、无法放置、仍会引发仿真错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1314912/pspice-for-ti-no-connects-can-t-be-placed-and-still-throw-simulation-errors

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:LM66100

我首次尝试使用 PSPICE for TI、但由于原理图问题、无法进行仿真。

我正在使用 TI 库中的 TI 组件 LM66100、该组件具有 NC 引脚。

我已经尝试消除网格快照、在这些引脚上单击不连接 X 并运行仿真、但它会引发错误
"ERROR (ORNET-1017):未连接的引脚、没有悬空属性或 float = e U1引脚'N_C'"

我还尝试了编辑引脚本身的属性、将引脚标记为"未连接"、保存属性并重新运行仿真、但这会引发相同的错误。

问题出在哪呢? 组件的引脚在属性中标记为"IS No Connect"、但仿真仍然认为不允许其悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我加载了在工具中提供的 LM66100参考设计。

    需要注意的2个事项:

    1)它模拟精细。

    2) 2)在 N_C 引脚上放置一根导线。 它是未连接的。

    然后、我删除了导线、并得到同样的错误。

    因此、没有未连接的引脚。 甚至没有连接。 我猜这是一个顶级的规则检查器、不包含任何情报。 "是否已连接所有引脚?" 否- ORNET 错误。 是-继续进行下一项检查。

    大卫