This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:TIDA-010239:交流级别2充电器平台参考设计

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1313096/tida-010239-tida-010239-ac-level-2-charger-platform-reference-design

器件型号:TIDA-010239

尊敬的先生:  

您能否告诉我参考设计  TIDA-010239的最大/标称充电功率: 交流级别2充电器平台参考设计、7kW、11kW 或其他值? 我在设计指南和技术支持文档中没有找到它。 非常感谢。

Br

王大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信此设计已经在11kW 下进行了测试。  通常、 交流二级充电器可支持高达22kW 的充电功率。