This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench 线圈设计无法导出到 CAD

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1313181/webench-coil-design-unable-to-export-to-cad

您好!

Webench 线圈设计器当前发出"CAD 导出未成功完成"提示。 尝试 将 设计导出到 CAD 时收到一条消息:

我们已尝试过:
-导出到不同的软件( Cadence、Allegro、Altium 等)
-清除浏览器数据
-更改线圈参数(并使用默认值)
-浏览器: Edge、Chrome、Firefox、Safari

如果 TI 团队为我提供帮助、我将不胜感激。

谢谢。
尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们正在观察 WEBENCH 上所有器件的导出问题、由于基础设施问题、我们已将此问题报告给相关团队、我们会在了解此问题的最新信息后及时与您联系。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    上述报告的问题现已在 WEBENCH 线圈设计器中得到解决、请再次尝试导出、如果您有任何 其他疑问、请告知我们。

    谢谢。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在可以导出。 谢谢、感谢您采取快速行动。