This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:TIDA-010210样本测试

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1301943/tida-010210-tida-010210-sample-test

器件型号:TIDA-010210
主题中讨论的其他器件: ISO7741

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010210-Hardware-and-software-related-problems-and-debugging.docxHello、现在我已采集 TIDA-010210样本、并正在调试软件和硬件。  

在调试过程中、我遇到了三个问题、并附有详细信息。

 我对前两个问题提出了自己的解决方案,请判断是否可行。

问题1:

TIDA-010210-MB 电路板没有设计为与 TIDA-010210-GaN 电路板连接的12V 电源。

是否可以将 TIDA-010210-GaN 电路板上的12V-ISO 电源替换为 TIDA-010210-MB 电路板上的12V_INT 电源? 它们都由外部12V 数字电源供电。

问题2:

器件 U2和 U5的引脚3 PG:UCC14131连接到通过12K 电阻器拉5V、但当 U2和 U5:UCC14131电源正常时、PG 引脚将下拉5V、从而使能器件 U4和 U7的引脚10 EN2: ISO7741也被下拉。 U4和 U7:ISO7741无法正常工作。

 我是否可以让 U4和 U7的 EN2引脚10:ISO7741打开。 根据手册:当 EN2为高电平或开路时、启用2侧的输出引脚。

问题3:

测试时是否需要更改软件?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我编写了一个程序来控制 PWM S4C 能够实现正常输出波形。  因此、硬件是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoyuhan:

    1) 1)您将需要连接外部电源。 没有任何反激式等连接到 HV、转换器返回到 LV。

    2) 2)理论上、我有时遇到使用外部12V 电源的问题、这些电源的供电电流能力并不总是很强。 如果您的电源状态良好、但无法正常工作、则应更换外部电源。

    3) 3) SDK 上提供该软件。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队、对于第三个问题、我只想验证直流侧是否连接到800V 电压、而交流侧在未连接电网时是否为空载。 在本例中、我在 CCS 上运行 SDK 软件、 但未生成 PWM。 我首先怀疑硬件出了问题。  因此、我编写了一个程序来控制继电器和 PWM_S4C 信号、其中继电器可以正常消耗、PWM_S4C 也可以输出 PWM 信号。  这证明硬件没有问题。 所以我想问:TIDA-010210 DC 连接800V 电压、AC 端空载、AC 端预计输出50Hz AC 电压、SDK 软件需要做些什么更改才能满足我的测试条件。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoyuhan:

    您在运行哪个实验? 实验2?

    您是否按下了清除的 PWM?

    您是否已检查过压保护是否未触发?

    您是否确认没有触发故障? AS 过流过压

    您是否针对电流选择了合适的感应策略:模拟还是 SDFM?

    谢谢

    此致

    里卡多