This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30092:您能否分享此设计的变压器规格?

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1309923/pmp30092-could-you-share-the-transformer-spec-of-this-design

器件型号:PMP30092

我的客户需要该变压器规格。 请提供此方面的帮助。 谢谢。  

http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP30092

250 μ H

750316326R01 Wurth Elektronik

变压器、250uH、 14引线、

主体44x36.5mm、间距5mm

我的电子邮件:

tony-liu@ti.com

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、抱歉、我已经联系了原始设计人员、您想要哪种规格?

    我们将介绍电气规格、但不会介绍变压器结构的详细信息。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 如果有任何文件可以提供给我,请发送电子邮件给我。 非常感谢。

    tony-liu@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送变压器文档