This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:Kpwm 在此传递函数中的值是什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1305287/tida-01606-what-is-the-value-of-kpwm-in-this-transfer-function

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:SFRA

该传递函数中 Kpwm 的值是多少。 我没有看到这一点。 我参考了上述文档、但找不到。 这里的延迟传递函数(Gd)是什么?将其与受控体传递函数相乘有何作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 Kpwm 代表的是与 PWM 单元相当的模型。 PWM 单元将接受一个介于0和计数器最大值之间的值。

    计算占空比的时刻与应用输出电压之间始终存在延迟。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能详细说明一下吗? 如何找到三相三级逆变器(T 型)的 Kpwm 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,我热切地期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PI 控制器参数的调整已经通过实验完成。 这就是为什么我们没有得出 Kpwm 的分析值。

    由于 SFRA 的实施、可以通过实验对 KP 和 KI 进行适当的调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。